This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:驱动两个电源轨

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963914/tps92692-q1-drive-two-power-rails

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

各位专家、您好!

 我想在这里讨论一个解决方案、我向我的客户推荐了 TPS92692、以满足9-15V 输入25V1A LED 驱动要求、 但出于成本考虑、我的保管人还希望使用此器件来支持另一个输出。也就是说、他们希望同时使用 TPS92692来支持两个输出、一个用于25V1A LED 驱动、另一个用于12V1.6A 输出、如下图所示。  请建议使用此类设备是否正常、也欢迎其他建议。 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、不建议这样做、因为 TPS92692将电流调节为25V 1A。  降压转换器的负载可能会导致瞬态和控制问题。  您提出的建议没有什么好处、因为您仍然需要第二个电源堆。  最好在降压/升压拓扑中使用另一个 TPS92692来处理12V/1.6A 负载。  

    谢谢 Tuan