This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53641:忽略电阻器搭接

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963500/tps53641-ignoring-the-resistor-straps

器件型号:TPS53641

大家好、

你好。

我们的客户对 TPS53641RSBT 有以下查询。

如何使 TPS53641RSBT 忽略电阻器搭接并保存它们使用 TI 工具更改的设置?
一旦断电、器件将恢复默认设置并读取自举。
他们能够将 TI PMBus 工具连接到该工具并识别设置。 它还提供了保存 NVRAM 的选项。
他们在寒冷环境中遇到问题。 他们不知道他们是否有很多不好的东西。 当它们更换芯片时、电路板在寒冷环境中工作正常。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    若要使 R_SKIP-NVM 电阻= 100k Ω、接地端将使设置在控制器唤醒后从 NVM 加载。

    您现在需要将20kohm 的电阻器替换为100kohm。

    谢谢

    Chasel