This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:UC1843A-SP

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A-SP, UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163823/uc1843a-sp-uc1843a-sp

器件型号:UC1843A-SP
主题中讨论的其他器件: UC1843A

您好!

我 计划在我的设计中将 UC1843A-SP 用于飞行模型。 在使用它之前、我将使用 UC2843AN 或 UC2843N 作为原型、而不是 UC1843A-SP。 我在  UC2843AN 和 UC2843N 产品系列的数据表中没有看到详细信息。

您能解释一下 UC1843A-SP、UC2843AN 和 UC2843N 之间的区别吗?  您认为 UC2843AN 和 UC1843A-SP 兼容吗? 能否 在原型中使用 UC2843AN 而不更改任何设计参数而不更改 UC1843A-SP?

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米赖

    这些器件几乎是等效的。

    UC1843A 和 UC2843AN 基于相同的芯片设计。  
    差异将包括测试、筛选、鉴定、封装和测试温度范围。  在电气方面、它们应该相似。

    但是、一个更好的选择可能是使用 UC1843B 的 EM 版本

    UC1843B 是 UC1843A 经改进的辐射性能版本。

    请参阅 :https://www.ti.com/product/UC1843B-SP/part-details/UC1843BHKU/EM

    和 www.ti.com/.../UC1843B-SP

    EM 选件是 UC1843B 的低成本、非合格版本、适合于原型设计。   这将消除封装寄生虫引起的任何变化。   此外、封装相同。

    如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
    此致、
    涉水