请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3050 大家好、
TPSI3050能否实现200kHz FSW 应用? 我发现计算器将频率限制为100kHz。
此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TPSI3050能否实现200kHz FSW 应用? 我发现计算器将频率限制为100kHz。
此致、
查尔斯
您好、张查尔斯、
非常感谢您向我们提出这个问题。 我将首先回答您的问题、然后提供有关开关频率的更多详细信息。
- TPSI3050将不能实现200kHz 的开关频率。
TPSI3050-Q1能够实现的最大开关频率取决于 TPSI3050提供的功率传输(PXFR)和最大驱动 栅极电荷(Qg)。 数据表中的以下屏幕截图提供了这种关系的公式。 即使您驱动的 FET 具有非常小的栅极电荷、在这些高频下、我们也必须注意 TPSI3050的信号传播延迟。 因此、考虑到该数字将根据 Qg 和 PXFR 选择而变化、建议的开关频率和最大开关频率为100kHz。 数据表中的第9.2.2.4节提供了更多详细信息。
作为固态继电器驱动器、TPSI3050针对低开关频率进行了优化、低功耗通过隔离栅进行传输。 这使得此器件能够由一个微控制器轻松驱动。
请告诉我们这是否能解答您的问题。
此致、
弗朗西斯科·劳祖里克