This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OCD1 &放大器;使用 BQ76952的 OCD2保护

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163542/bq76952-ocd1-ocd2-protection-using-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400

我想 通过 BQ76952上的 EV2400启用 OCD1和 OCD2保护。 我使用0.0005欧姆感应电阻器。  
遗憾的是、它仅启用 OCD3保护。 最重要的是:当触发 OCD3保护时、放电 FET 仅关断、充电 FET 保持导通状态。 我想同时关闭 OCD1、OCD2和 OCD3保护。

e2e.ti.com/.../setting2010.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subhrajit、您好!

    在 OCD1、2或3保护下无法关闭两个 FET;但是、SCD 保护将打开两个 FET。  此外、您还可以将 DDSG 引脚或警报引脚输出用作 MCU 的中断。  然后、MCU 可以确定触发了哪个故障、并在 CHG FET 为 OCD1、2或3时将其打开。  您可以通过 CFETOFF 或 BOTHOFF 命令来完成此操作。

    要回答第二个问题:OCD1和 OCD2保护不触发的原因可能有多种。

    1) 1)您的系统的 CC 增益显示为0.454m Ω、尽管您说您使用的是0.5m Ω 的感应电阻器。  使用0.5m Ω 的感应电阻器时、故障将在8A 时触发、但使用0.454值时、它将触发大约8.8A 的电流。 这是一个显著的差异、可能会导致您的问题。

    2) 2) Vcell Mode 设置显示您将顶部电池短接在一起。  这可能间接导致系统问题。  对于 BQ76952、顶部和底部电池连接需要连接一个电池。   EVMUG 在第 4.5节减少电池节数中有更多信息。  我将在此附上一个链接: 《BQ76952EVM 用户指南》(修订版 A)(TI.com)。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria