主题中讨论的其他器件: EV2400
我想 通过 BQ76952上的 EV2400启用 OCD1和 OCD2保护。 我使用0.0005欧姆感应电阻器。
遗憾的是、它仅启用 OCD3保护。 最重要的是:当触发 OCD3保护时、放电 FET 仅关断、充电 FET 保持导通状态。 我想同时关闭 OCD1、OCD2和 OCD3保护。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Subhrajit、您好!
在 OCD1、2或3保护下无法关闭两个 FET;但是、SCD 保护将打开两个 FET。 此外、您还可以将 DDSG 引脚或警报引脚输出用作 MCU 的中断。 然后、MCU 可以确定触发了哪个故障、并在 CHG FET 为 OCD1、2或3时将其打开。 您可以通过 CFETOFF 或 BOTHOFF 命令来完成此操作。
要回答第二个问题:OCD1和 OCD2保护不触发的原因可能有多种。
1) 1)您的系统的 CC 增益显示为0.454m Ω、尽管您说您使用的是0.5m Ω 的感应电阻器。 使用0.5m Ω 的感应电阻器时、故障将在8A 时触发、但使用0.454值时、它将触发大约8.8A 的电流。 这是一个显著的差异、可能会导致您的问题。
2) 2) Vcell Mode 设置显示您将顶部电池短接在一起。 这可能间接导致系统问题。 对于 BQ76952、顶部和底部电池连接需要连接一个电池。 EVMUG 在第 4.5节减少电池节数中有更多信息。 我将在此附上一个链接: 《BQ76952EVM 用户指南》(修订版 A)(TI.com)。
我希望这对您有所帮助!
最棒的
Andria