您好!
我们计划采用如下主题中所述的类似配置- TI 充电器 IC、后跟 PCM。
PCM 最初将处于运输模式、将蓄电池与充电器和电路的其余部分隔离。
首次连接充电器后、PCM 将启用、电池电压将出现在 VBAT_SW 上。
我们的充电电流范围将限制为75mA。
我们的电路与以下主题类似、我们只需了解问题是否得到解决、解决方案是什么?
此致、
Karthick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Karthick、
当适配器通过适当的外部组件应用到 BQ25100时、通常可以预期 VBAT_SW 在3.8V 至4.2V 之间振荡、而不会消耗电流、因为输出电容器会快速充电和放电。
对于 PCM、退出运输模式的阈值是多少? 此外、我无法在数据表中找到在运输模式下、如果将引脚置于高阻抗模式或"VOUT"对地短路、VOUT 会发生什么情况。 施加电流时、PCM 的预期电流消耗是多少?
此致、
Juan Ospina
尊敬的 Juan:
感谢您的回复。 请在下面找到我们的答案。
对于 PCM、退出运输模式的阈值是多少?
此外、我无法在数据表中找到在运输模式下、如果将引脚置于高阻抗模式或"VOUT"对地短路、VOUT 会发生什么情况。
施加电流时、PCM 的预期电流消耗是多少?
此致、
Karthick