This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:当存在恒定负载电流时、它无法关闭器件

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952656/tps2493-it-cannot-turn-off-device-when-there-is-constant-load-current

器件型号:TPS2493

您好!

 我使用 TPS2493进行系统保护、但它不能很好地工作。 原理图如下:

它通常用于检测过流、然后发送"0V"栅极电压以关闭器件 Q7。  当我使用电阻器负载进行测试时、TPS2493工作正常。 一旦负载电流超过限制"25A"、器件 Q7将关闭、然后每2秒重新启动过流检测。 但是、如果我们使用电流源负载进行测试并将电流源负载设置为恒定26A (超过电流限制)、 TPS2493无法生成正确的栅极电压来关闭器件 Q7。 Q7仍处于打开状态、直至其爆炸。  由于 TPS2493的栅极电压较低、Q7看起来在非线性区域工作。 我认为、无论输入电压是多少、电流源负载都会在一段时间内保持电流恒定。 在此期间、虽然 TPS2493检测到过流并尝试关闭器件 Q7、但仍有恒定电流流流流过 Q7。  我不知道 TPS2493在这种测试条件下是如何工作的。 我需要你的建议来处理这个问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    请在 CR 模式下使用电阻负载或电子负载、或使用实际负载进行评估。  

    如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 因此、输出和行为取决于电子负载的特性、我们可能会看到奇怪的行为。

    您能否在 CR 模式下使用电子负载重新测试并确认

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     感谢您的反馈。 但是、在我们的应用中、负载可以是看起来像电流源的电感器负载。 您是否有其他控制器可替代 TPS2493以满足我们的应用需求? 我知道 TI 有 LM5609、但我想我们将会遇到与此控制器相同的问题。

    谢谢、

    此致、

    限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您能否提供已填充的设计计算器、以首先检查 FET 是否需要 SOA 来满足目标规格。 我已附上 Excel 工作表供您参考。

    下一步、请查看我们的实际负载。 测量过载情况下的输出电压、栅极、计时器和输入电流、并与我分享以供审核。

    谢谢、Rakesh

    e2e.ti.com/.../slvc033j.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     感谢您的反馈。 检测到过流后、系统似乎会每2秒重新开启20ms。 我认为 MOSFET 温度。 在20ms 内快速上升。 几次之后、MOSFET 会因热问题(超出 SOA 范围)而爆炸。 我将尝试缩短过流期间的开通时间、以查看是否可以解决此问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、Liu。

    请在测试后共享更新。

    此致、Rakesh