This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:UCD7242

Guru**** 2506635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08A015W, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946399/ucd7242-ucd7242

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他器件:UCD9248PTD08A015W

 将 PTD08A015W 与 UCD9248搭配使用可以正常工作。

我想用 UCD7242替换 PTD08A015W。

第一

UCD7242是否与 UCD9248完全兼容并且我是否能够设定一个0.75V 输出电压(12V 输入电压)?

2

 UCD7242数据表(应用信息)中显示的800nH 电感器示例基于哪个开关频率?

此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MW:

    是的、UCD7242与 UCD92xx PWM 控制器兼容。

    800nH 电感器示例基于750kHz 开关频率。 设计人员可根据 Vin/Vout/Iout 和纹波/瞬态要求调整电感。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Weidong、

    对于我的应用、我需要通过 UCD9248为给定的原理图设置不同的输出电压(3V3、2V5、1V8)。

    VIN 固定为12V。 每个通道的负载远低于10A。

    您可以推荐什么电感/电感器?

    此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MW:

    假设开关频率为750kHz、我建议将1uH 电感器用于所有3个输出。 这可以将电感纹波设置为最大输出电流(10A)的20~30%。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Weidong、

    对于1MHz 开关频率和100mA 左右的极小负载电流(输入电压为12V、输出电压为3V3... 1V8)?

    此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MW:

    对于此类低电流、我认为您可以使用22uH 甚至更高的电感。

    此致、

    Weidong