请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138FW-PSFB 主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好!
我仿真了 UCD3138的 PSFB 开发板并制作了一个电源、
发现当环路带宽为6kHz 时、当负载从0A 跃升至9A 时、Vo 将明显振荡。 如下所示:
当环路带宽为22kHz 时、Vo 的振荡被抑制、如下图所示:
但我感到困惑的是、开发板的环路只有2kHz、当负载跳转时没有振荡、而我创建的6kHz 带宽电源原型将会振荡。 。
我想知道是否还有其他因素与电源的动态响应有关?