This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:用于启用/禁用 UCC28740的外部电路

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951197/ucc28740-external-circuit-to-enable-unable-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28701

你(们)好

客户希望启用/无法启用 UCC28740。 您是否建议使用以下链接中所述的电路?

还有其他好的解决方案吗?

如果您建议这样做、请让我就电路提出一些问题。

1. Vdd 下的电阻值是多少? 是10kOhm 吗? 似乎是10N、但我不确定它是什么。

2.如果 VDD 低于 VDD 关断阈值、UCC28740是否正常且次级侧中的 Vout 也变为0V?

此致

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我建议查看此 E2E 帖子。 有关如何使用 UCC28740实现启用/禁用的建议、请访问:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/787246?UCC28740-How-to-Disable-Function-for-UCC28740-was-safety-Primary-Side-or-Second-Side

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    这是另一个问题。

    客户认为下面的链接中所述的方式可能对他们的系统很好。

    d)将 TL431 稳压器的阴极连接到输出 GND  

    输出实际上是0V? 它们担心输出会在0V 时波动、因为  UCC28740 将进入 UVLO 关断和重试周期。

    如果这种方法会导致波动、 是否有其他方法可以启用/禁用 UCC28740

    此致、

    北井高桥

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    另一个想法是放置一个具有使能引脚的栅极驱动器 IC。 当您禁用栅极驱动器时、您将不再具有重试脉冲。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否意味着即使器件未按以下方式连接、输出电压也会在0V 时波动?

    d)将 TL431 稳压器的阴极连接到输出 GND  

    您还可以推荐任何具有使能引脚而非 UCC28740的器件吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我真的认为、在重试期间、您不会看到过多的输出纹波(如果有)。 重试期间提供的能量应非常小。 如果您的客户真的很担心这一点、那么您可以在 UCC28740前面放置一个栅极驱动器 IC 来阻止栅极脉冲打开 FET。  

    您可以查看 UCC28701、它具有 NTC 引脚、如果拉至0.95V 以下、则会强制控制器关闭。

    此致、

    本·洛夫