This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:电流限制功能

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948894/tps2543-current-limiting-function

器件型号:TPS2543

大家好、团队、

我的客户对 TPS2543限流功能有疑问。

您的团队能否回答以下问题?

  1. 通过将表3中显示的 CLT1设置为高电平、将 CLT2设置为3设置为低电平、则设置 DCP_Shing 模式、 TPS2543能否通过 ILIM_SEL 引脚切换电流限制值?
  2. 当 EN 引脚和 CLT1引脚为高电平且输入/输出接通时、对输出施加外部电压时是否防止回流?
  3. 根据计算公式(数据表 P31)、可通过500mA 至1.5A 的电流限制变化小于±10%来限制此 IC 的电流限制功能。 这种认可是否正确?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    正确、如果 CTL1-3 = 100、则可以通过 ILIM_SEL 选择电流限制。 请注意、根据 BC1.2规范、DCP_CIN短路 具有自己的1.5A 电流限制。  

    由于 BC1.2规范、OUT 上的电压始终为5V。 不应向 OUT 施加任何额外电压。  TPS2543没有反向电流保护。  

    根据您使用的充电方案、TPS2543的可调节电流限制高达3A、低至500mA。   

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的支持!

    如果 TPS2543仅与电流限制功能配合使用、那么 D +/ D- IN 和 D +/ D- OUT 是否保持开路? 还是需要下拉/上拉?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San、

    是的、您可以将 D+/D-线路保持断开状态。  

    此致、

    Emma