请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138FW-PSFB 主题中讨论的其他器件:UCD3138
你好
我模仿了 UCD3138的 PSFB 开发板并制作了一个电源
在测试期间、当原型具有30mA 或更高的负载时、发现输出电压为目标值。
当原型的负载为30mA 或更低时、输出电压将漂移1V。
我想这可能是由于空载时最小占空比的限制。 我不知道这是不是原因。
我尝试将消隐时间从100ns 减少到25ns、并且在无负载时输出电压不再漂移、
但是、当空白时间为25ns 时、SR 将在功率动态变化时烧断。
我不知道是否有其他方法可以解决空载输出电压漂移问题。
谢谢你。