This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:热插拔控制器电路在几乎24小时后关闭

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948700/lm5066i-hot-swap-controller-circuit-powering-off-after-almost-24-hours

器件型号:LM5066I

您好!

我专注于 LM5066I 的电源保护板的成功程度各不相同。 一些电路板在负载下运行将近24小时、而另一些电路板在突然关闭之前运行一分钟或更短。 我的欠压锁定电压为22V、过压锁定电压为36V、欠流锁定电流为5A。 该电路板的用例是保护从台式电源、电池和水下布线等各种电源供电的水下车辆中的电子设备。 本帖子中提到的问题都是使用台式电源运行的。

我能够使用 PMBus 诊断某些电路板何时关闭。 对于运行一分钟或更短时间的电路板、会发生这种情况。 电路板正常工作时返回0x0880、但电路板关断时返回0x08a0和0x08e0。 0x08e0表示欠压故障已跳闸、但审阅后、我可以确定电路欠压部分的原理图或电路板布局没有明显问题。

我已附上设计电子表格工具和原理图的屏幕截图。 我尝试使原理图和电子表格中的值保持最新、但如果我错过了任何值、更改如下:

  • R11=10Mohm
  • C1和 C6为100nF、额定电压为100V
  • C4=330nF
  • 移除 R13可将过流限值降低至~4.7A
  • R2=6.81k Ω、使 UVLO 电平接近21V
  • Q4短路。 据信、原理图中选择 Q4为 MOSFET 会导致 IC 关断、因为它与 LM5066I 数据表中提到的温度传感器组件隔离。

感谢你的帮助。 请告诉我是否可以提供任何其他信息。

e2e.ti.com/.../1665.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎使用 E2E! 感谢您的联系!

    设计表和原理图看起来不错。 负载类型是什么? 它是直流/直流开关吗?

    您能否在要调试的关断事件期间捕获测试波形。 请将示波器保持在栅极的触发模式、并捕获输出电压、栅极、计时器和输入电流。 我们可能必须等到系统下次关闭。

    在其他情况下、移除 R11并缩短 Q3、检查问题是否仍然存在。

    当 Vin 上升时、UVLO 故障等部分位将在启动期间设置。 因此、一旦系统启动或 在读取数据之前、请发出/发送 clear_faults 命令。 这清除了所有不相关的故障信息、并且只保存状态寄存器中的真实故障信息。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、回复延迟、我忙于对电路进行故障排除。 我实际上能够解决我的问题! 必要的步骤是移除 Q6并将反馈值降低至大约10V。 当我的电路上电时、随着越来越多的电路板初始化、电压会有小幅下降、并且 FB 引脚上也会拾取该压降。 FB 引脚导致 PGD 瞬间变为低电平、从而触发 NAND 逻辑(未图示)。 Q6连接的 NAND 逻辑允许电路保持锁定状态、并在发生电源事件时要求进行电源循环。 只要 Q6被移除、就会出现瞬时压降、但它不会锁定系统并且其余电路能够在线。 此问题可标记为已解决。 感谢您抽出宝贵的时间、并为您提供有关潜在原因的建议。

    谢谢、Michael