请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006-Q1 主题中讨论的其他器件: LM46000-Q1、 LMR36006
您好!
我正在进行一项设计、将12/24V 直流电池转换为6~7V、然后通过 LDO 转换为5V、从而为 MCU 供电。 我发现 LMR36006-Q1和 LM46000-Q1均满足该要求。 它适用于环境温度高达100C 的自动应用。 目标输出电流为300mA。 我想知道 LMR36006-Q1是否是 LM46000-Q1的替代产品? LMR36006似乎更小、更便宜。 两个器件的优缺点?
谢谢、
John