This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200-Q1:最小 ESR

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944418/tps560200-q1-minimum-esr

器件型号:TPS560200-Q1

您好!

我的客户目前正在使用 TPS560200-Q1进行设计、并有疑问。

对于反馈环路是否有任何注意事项、以及 正确运行所需的 ESR 的最小值是多少?  

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      数据表指定该器件可与极低的 ESR 陶瓷电容器配合使用、并提到它在输出端几乎为零纹波的情况下保持稳定(请参阅第7页第7.3.1节)。 因此没有最低 ESR 要求。

    此致

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的回复。

    此致、

    Stani