This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:Dutymax 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950873/tps40400-dutymax-question

器件型号:TPS40400
主题中讨论的其他器件: LMG1210

你(们)好

您会建议我的客户的问题吗?

在数据表中、当 fsw=1.2MHz 时、最大占空比被定义为85%(最小值)。

当 Cload 小于以下数据表中所述的2.2nF 时、该值是否会变为更高的值?

如果有显示 Cload 与 Dmax 的参考数据、您可以共享它吗?

对于 TPS40400的负载,这是一个栅极驱动器问题,例如 LMG1210。

谢谢

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、在1.2MHz 下85%的最大占空比 是在栅极驱动器中添加2.2nF 负载的情况下测得的。  该负载会将最短关断时间增加高侧上升时间、但会减少高侧下降时间。  由于下降时间长于上升时间、因此最终结果是最小关断时间略有减少、最大占空比增加。

    具有极低输入电容和严格匹配的传播延迟的驱动器可能会导致上升和下降时间更接近匹配、并且最小关断时间略有增加、同时最大可用占空比也会减小。