This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:软启动时间的变化

Guru**** 2506725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947028/tps62175-variation-of-soft-start-time

器件型号:TPS62175

尊敬的支持团队!

根据 TPS62175的数据表、软启动机制以10mV/us 的典型上升时间升高输出电压。

是否可以计算/确定启动过程中最坏情况下的上升时间?

是否指定了任何容差?

此致、

Markus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    我已联系开发团队获取有关这方面的更多数据、并将在我收到回复后立即通知您。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    遗憾的是、由于这不是此器件的指定电气参数、因此我们无法提供任何特定的性能容差。  

    通常、对于这种类型的延迟、当您考虑器件间和温度变化时、变化可能高达+/- 50%、但您很少看到偏差超过+/- 30%。  因此、您可能看到的最坏情况上升时间可能低至5mV/us、但这只会在极少的单元和高温下发生。

     

    此致、

    -Matt