This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936-Q1:LM34936-Q1运行内置 CVCC 控制?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943997/lm34936-q1-lm34936-q1-operation-built-in-cvcc-control

器件型号:LM34936-Q1
主题中讨论的其他器件:LM34936

尊敬的 TI

我搜索从电源(太阳能、发电机12v)到锂电池12v 的4sw 降压/升压器件。

我想开发模拟控制(独立)器件。  

我正在查看 lm34936数据表。 如果我查看此器件 DRM、我认为它可用于电池充电。 是否可以将 cvcc 操作设置为无源设备硬件设置?

最棒的

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、

    LM34936似乎是您的应用的理想选择。 请分享您对应用的当前需求。

    很抱歉、我不明白您要对 cvcc 操作执行什么操作。 请帮助我理解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我想知道用于 TI 器件中电池充电的单芯片解决方案(或简单解决方案)。

    如果我使用 TI DSP 解决方案进行开发、so..it 是一款昂贵的大型电路。

    客户希望获得小尺寸(而非小尺寸、小尺寸)和简单的解决方案,因为它适用于特定的汽车电池系统。

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Choi、

    应该可以使用平均输出电流限制功能进行恒定电流充电、并使用电阻分压器进行恒定电压设置。 请记住、恒定输出电流限制功能可检查平均电流、而不是峰值电流。 此外、请检查精度是否适合您的电池需求。

    我个人至今没有尝试过这种方法。

    我也会将您的请求转发给电池充电器团队、该团队可能会为您的应用提供专用的电池充电 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    我将向您发送私人邮件、以获取更多详细信息。