This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:切换5V 输出和27uA 输出负载时的静态电流

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944184/tps61252-quiescent-current-when-switching-5vout-and-27ua-output-loading

器件型号:TPS61252

您好、先生、

我是否可以知道 转换器在5V 输出电压/27uA 输出负载下切换时的静态电流?

数据表中的"器件未切换"是什么意思? 这是否意味着使能引脚为高电平、但由于 PFM 无负载、因此可在极低的开关频率下运行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    静态电流的定义是器件未切换时、电流消耗到 Vin 或 Vout 引脚。  

    通过在 FB 引脚上施加高于基准电压的电压、器件将不会切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    如果客户想了解 转换器在5V 输出电压/27uA 输出负载下切换时的静态电流、您有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    静态电流定义为 IC 在空载和非开关但启用的条件下消耗的电流。

    我想您想知道在5V 输出电压/27uA IO 条件下的输入电流。 您可以参考此应用手册来计算输入电流: www.ti.com/.../slva828.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我们是否有 IQ_IN 和 IQ_OUT 的定义?

    在下面的中、Iq (静态电流) 30uA 表示 IQ_IN、而流入 Vout 的反向泄漏电流3.5uA 表示 IQ_OUT?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    30uA Iq (静态电流)表示 IQ_IN。  

    反向泄漏电流并不意味着 IQ_OUT。 这意味着在 Vout 引脚上施加预偏置电压时流入 Vout 引脚的泄漏电流。