This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:开关频率波动

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948035/tps62135-switching-frequecnty-fluctuation

器件型号:TPS62135

您好!

我的客户正在评估 EVM 上的 TPS62135。

开关波动的发生方式如下波形所示。

条件为 VIN=9V、VOUT=7V、FPWM 模式。  

这种波动是由什么引起的?

此致、

Kuramochi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    您现在在器件上具有多大的负载、以及如何应用该负载? 您是否观察到不同负载电流的变化?  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emili-San、

    正如您所期望的那样、这种波动是由不断变化的负载电流引起的。

    此致、

    Kuramochi