This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:两步输出电压

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944300/tps61093-two-steps-output-voltage

器件型号:TPS61093

您好!

我们使用 TPS61093将输出电压升压到6.75V。  最终可以达到6.75V、但在斜升期间。 我们可以看到如下所示的两步行为。

请帮助解释为什么会出现这样的两步行为、以及我们是否在 SW 开始工作之前的第一步中指定了该时间段的延迟。  谢谢!

CH1:VOUT  CH2:SW

谢谢

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    该器件首先将输出电容器充电至 VIN、然后 FB 引脚电压跟随 SS 引脚电压直到达到0.5V。

    VOUT 从零上升到设置值的时间可通过数据表启动一章中的等式2进行计算。 VOUT 平坦周期由 VIN 和设置 VOUT 之间的比率定义。 如果 VIN 很小、则平坦周期很短;如果 VIN 闭合到 VOUT、平坦周期更长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您可以与我们分享原理图吗? 启动期间的负载是多少?