This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:我听到 LM5175电路发出的声音(噪声)

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, CSD17308Q3, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948835/lm5175-i-hear-a-sound-noise-from-lm5175-circuit

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3LM5176

我在自己设计的 TDA4电路板上听到了声音、我们发现声音是由 LM5175电路造成的。

同时 、TDA4板无法引导、UART 无输出。

当我测量 LM5175电路的输入电压和输出电压时、LM5175电路将12V 输入电压下拉至5.58V、并输出2.9V。

LM5175电路原理图与 TDA4 EVM CPB 相同、旨在输出12V 电压。  

LM5175 PCB 布局已更改、与 TDA4 EVM CPB 不同。  

当我们测试我们自己设计的 TDA4电路板时、我们使用12V 输入电压、并满足这种情况、电路板不能启动。

当我们使用24V 输入电压时、电路板可以启动、但我仍然可以听到 LM5175和 LM5175输出7.5V (而非12V)发出的声音。

LM5175 IC 是否损坏?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许慧玲、

    您将哪种 EVM 原理图作为电路的基础? 我对名字感到困惑。

    当转换器以较高的电压电平启动时、您是否会直接测量输入电容器上的输入电压? 请同时测量 SS 引脚、输出电压以及 SW1引脚。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brigitte,è s

    感谢   您的回复。

    让我添加有关此问题的更多详细信息。

    客户制作10个样片板。 6件10件具有与以下相同的问题:

    当正常工作一段时间(Vin=12V、Vout=12V)时、它突然 将   输出下拉 至2.58V;

    之后、将12Vin 提高到24Vin、输出为5.5V、仍然异常、因为它应该是12V...   CS 引脚无输出。

    客户的问题是他们的 PCB 或 SCH  是否正常、 PCB 布局是否会    对  其产生如此大的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    IC 内部没有任何东西会拉低输出。 如果转换器经过一段时间的正常调节、则会发生输出突然变化的情况。 请在输出下降时测量输入电压、输出电压以及开关节点、以便更好地了解输出突然下降时发生的情况。

    有趣的节点还有 CS、SS、FB 和 COMP。

    CS 引脚是输入引脚、而不是输出引脚。

    一段时间后、布局可能会导致过热、但在这里、有必要在转换器正常工作以及输出下拉时了解负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    LM5175电路原理图来自 TDA4通用处理器板(CPB)  https://www.ti.com/tool/J721EXCPXEVM、 只有 LM5175连接的 EN 引脚在电路板中从输入电压更改为5V。

    我们自己的 TDA4板中的 LM5175电路。

    TDA4 EVM 通用处理器板(CPB)中的 LM5175电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    感谢您的回复。

    在10个示例板中,当通电时(直流电源为板提供12V 电压),6个10个样本会发出异常噪音(声音)。

    同时 、我们可以看到电路板的串行端口终端没有数据或数据异常。 这表示 TDA4未引导或 TDA4引导不正确。 它们无法正常工作。 这6块电路板在制造时无法正常工作。

    我们发现它是 LM5175、它不能正常工作、并下拉了输入电压电平、导致 TDA4无法启动。

    然后,我们得到了 VINPUT (所有直流/直流的电源包括 板载 LM5175 )电压波形和 LM5175输出电压波形,如下所示。

    其他4块10块电路板可以启动、 电路板的串行端口端子输出正确的数据、但其中一块电路板是特殊的。

    该特殊板自制造以来一直正常工作、但在通电时突然发出异常噪音(声音)。 测量后、我们发现输入和输出电压异常、类似于制造时不能正常工作的6个10件。

    LM5175电路异常时的 VINPUT 波形如下:

    LM5175电路异常时的 LM5175输出波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的回复。

    LM5175的负载电流非常轻、几乎为零。

    由于 LM5175的12V 输出用于为额定输入电压为9-16V 的摄像头供电、因此现在没有连接任何摄像头。

    具有内层布线的 PCB 布局图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许慧玲、

    您是否会检查添加更多输入电容器(几个100uF 的低串联电阻)是否有助于减少问题?

    请在增大输入电压时检查问题是否发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    感谢您的回复。

      今天、我们修复了2块电路板的 LM5175电路。 更换 U247 (CSD17308Q3)后、LM5175的输出正常。

      NMOS 的 G-S 电阻器约为10欧姆、G-D 电阻器约为10欧姆、D-S 电阻器约为10欧姆。 它损坏了、不是吗?
      NMOS 是否可能会因 PCB 布局而损坏? 我还检查了 PCB 布局和 TDA4通用处理器板之间的差异、如下图所示。
      主要区别在于 GND 过孔。 TDA4 EVM CPB 在迹线 LM5175_HDRV1、LM5175_SW1、LM5175_LDRV1和 LM5175_HDRV2、LM5175_SW2、LM5175_LDRV2和 CS 之间有一些 GND 过孔。
      TDA4 EVM CPB 具有更多通路。
      PCB 布局是否会产生如此大的影响? 它是否会导致 NMOS 损坏?
      在当前 PCB 布局中、是否更好地使用 LM5176?
      非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许慧玲、

    通常、任何电源的 PCB 布局都会使转换器发生转换或中断。 如果 PCB 布局不良、转换器将无法正常工作、根本无法正常工作、损坏甚至起火。 因此、PCB 布局对任何转换器的运行都有很大的影响。 这并不是 LM5175特有的。

    很抱歉、但对于上面的布局图、我无法检查布局是否良好或有一些问题。

    对于晶体管损坏、请详细检查以下几点:SW1和 SW2振铃。 开关运行期间的噪声有可能会导致下冲和/或过冲、从而损坏开关或控制器。

    另一个可能的问题可能是晶体管的温度。 它可能变得太热。