This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:IGBT 栅极侧上的振铃

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944051/ucc27524-ringing-on-the-gate-side-of-the-igbt

器件型号:UCC27524

大家好、我的客户使用 UCC27524来驱动2个 IGBT。 原理图如下:SOLAR-0通过0欧姆电阻器连接到 GND。

主要拓扑是非同步升压、BUS+是升压转换器的输出。  

轻负载时、VGE 的波形上没有振铃(IGBT 电压的栅极侧到发射侧)。

但在重负载时、波形变为:

振铃的原因可能是什么?需要更多信息来帮助确定根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Howard、

    我们将通过电子邮件回复。 是否可以将此主题标记为已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    谢谢。

    我想补充一些信息。 UCC27524的输入是 BOOST1-PWM、DRI-Boost1来自 C2000 PWM 引脚。

    我们还可以观察 C2000 PWM 引脚上的一些振铃。

    因此、这不应是 UCC27524的问题。 但仍需要您的帮助来解决可能导致振铃的问题、并提供一些有关如何解决此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    感谢您提供更多信息。

    现在、我们已经掌握了所有相关信息、我们通过电子邮件进行跟进。

    此致、

    -Mamadou