This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:关于静态电流

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS61031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943812/tps63031-about-quiescent-current

器件型号:TPS63031
主题中讨论的其他器件: TPS61031

你(们)好  

我正在使用 TPS63031进行测试

电路如下所示

它是一个由3V 纽扣电池供电并输出3.3V 电压的电路

在不施加任何负载的情况下测量电流消耗时、测量值约为3.5mA。

在 TPS63031的数据表中、器件静态电流小于50uA

它不同于我测量的值。

我的电路有什么问题

您能告诉我如何将静态电流降低到50uA 吗

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法看到原理图并将其放回。 



    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong Seong:

    首先,请查看应用手册以清楚地了解 IQ:< IQ:是什么、不是什么以及如何使用 IQ >  https://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    然后、我想您可能会关心空载。 下面是值得一看的另一个应用手册:<计算和测量升压转换器的空载输入电流>   

    最后、(可能对您最重要。) 您需要启用 TPS61031省电模式。 您需要将 PS 引脚设置为接地。