This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:REGN 和 PMID 定义

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895821/bq24195-regn-and-pmid-definitions

器件型号:BQ24195
Thread 中讨论的其他器件:BQ25895

问题1. 我仔细看了看、找不到 REGN 和 PMID 代表什么。

问题2. 在数据表(SLUSB97A)的第5节中、第4段的最后一句话表示"当整个电池降至充电阈值以下时、充电器将自动启动另一个充电周期。" 在第8.3.3.1节中、项目符号下段落的最后一句话表示"当一个完整的电池电压放电到低于再充电阈值(REG04[0])时、bq24195L、bq24195会自动启动另一个充电周期。" 电池再充电阈值(VRECHG)可设置为100mV 或300mV、默认值为100mV。  以100或300 mV 为基准的电压是多少? 它不能以接地为基准、或者充电周期直到低于3.0V 时才开始。我使用的是 LiCoO2、2000mAh、3.7V 电池。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REGN 是内部 LDO 稳压器。 PM100mV ID 是充电器的直接电源输入。

    2. 100mV 或300mV 以 VREG (REG04[7:2])为基准。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回应!

    我本应该提出不同的问题、对于任何混淆、我深表歉意。

    1) 1)字母代表什么? 示例:POR 表示上电复位

    2) 2)我实际上在这里提出了多个问题、因此请允许我澄清:

    2.1.A" 当整个电池低于再充电阈值时、充电器将自动启动另一个充电周期。" 1

    2.1.b "当一个完整的电池电压被放电至低于再充电阈值(REG04[0])时、bq24195L、bq24195会自动启动另外一个充电周期。" 2.

    “全电池”一词是让我失望的,在这里的两个陈述中,第二个陈述虽然自相矛盾,但更有意义的是第一句。 我这么说的理由是,在提到2.1.a 时,"全电池"的电压将在4.1V 至4.2V 之间,并且永远不会低于 VRECHG 阈值,因此它不应被称为"全电池"。

    2.1.b 中的语句再次使用“电池已满”这一短语,但这一次增加了电池已“放电”这一事实,但它表示当电池电压降至低于 VRECHG 阈值时,将启动另一个充电周期。 您已声明、VRECHG 阈值(100mV 或300mV) VREG (REG04[7:2])为基准。 这意味着、如果 VREG 设置为4.208V (默认值)且 VRECHG 设置为100mV (默认值)、则当电池电压降至4.108以下时、再充电周期将启动。

    VREG (4.208V)- VRECHG (100mV)= 4.108V,因此 VECHG 不能像我在原始查询中所说的那样以 VREG 或 GND 为基准。

    2.1)我的电池上的 PCM 具有2.50 V 的过放电阈值、我希望我的电池充电周期在3.0 V 时启动、那么如何实现这一点?

    2.2)“Full battery”(全电池)这一短语是否意味着电池已满?  请注意、考虑到我在计量方面的背景、这对我来说只是一个令人困惑/烦恼的问题、因为准确性和精度是当今最重要的。

     

    参考位于数据表 SLUSB97A 中

    1第5节第4句的最后一句

    2第8.3.3.1节第2段最后一句在项目符号下

    非常感谢、

    Vernon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veron、

    1) 1)引脚名称继承自早期产品。

    2.1)主机可在需要时禁用充电、但需要单独的电池监控电路。 您可以考虑具有集成电池监控功能的 BQ25895。

    2.2)电池已满意味着电池电压已达到 VREG (例如4.208V)、即电池已充满电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我一直在使用 bq27441电量监测计、但粗略地看一下 bq25895似乎非常有希望。  非常感谢您的帮助!

    保持安全!

    Vernon