This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS794:TPS79433DCQR 工作温度范围?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899340/tps794-tps79433dcqr-operating-temp-range

器件型号:TPS794

尊敬的团队:此器件的工作温度范围是多少?  

电气特性表显示"在推荐的工作温度范围(Tj=-40C 至125C)内" 、但数据表末尾的可订购表显示的是-40°C 至85°C 的工作温度('C)。

是85°C 还是125°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、  

    感谢您指出这一点、由于器件 EC 表的数据高达125C、因此顶部使用125C 可订购表错误。  

    此致、  
    Jason Song