This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:FB 和 VOS 之间的内部电容

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895133/tlv62090-internal-capacitance-between-fb-and-vos

器件型号:TLV62090

您好!

我将使用此产品进行直流电压转换器。

FB 和 VOS 之间是否存在内部电容?

如果是、您会告诉我该容量吗?

此致、


Kenichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichi、

    我不确定这两个引脚之间是否连接了任何物理电容器。 数据表中提供了任何非机密信息。 根据下面的方框图、我没有看到引脚之间连接了任何电容器。

    您能否分享您提出问题的原因? 我或许能够提供进一步的帮助。

    谢谢、

    Zain Riaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zain Riaz、

    感谢你的答复。

    由于内部电容和外部电阻与其他公司的电源 IC 不匹配、因此出现了异常输出问题。

    其他公司的 IC 通过设计具有内部电容。

    我们想知道这一点。
    此致、
    Kenichi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichi、

    感谢您分享信息。 如果您愿意、我可以查看原理图和任何显示输出问题的波形。

    期待您的回复。

    此致、
    Zain