This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:TPS61041DBVR:关于此器件的材料成分。

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897481/tps61041-tps61041dbvr-about-material-content-of-this-device

器件型号:TPS61041

尊敬的 TI 专家:

我们现在正在使用 TPS61041DBVR、我们想知道它的材料成分: 以下是 https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=TPS61041DBVR 上的搜索结果

下面是两种不同质量的结果、我们有一个问题:它们之间有什么区别? 我们如何区分它们?  我们只能从 IC 标记和封装标签中获取信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    这两个器件都会提交 EC 表规格。 唯一的区别是它们构建在两个 TI 站点中、因此与质量重量之间存在一些差异。 您可以购买其中一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    我应该从多个项目中下载哪个项目并将邮件发送给客户? 无法从相同的器件型号识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。

    我应该从多个项目中下载哪个项目并将邮件发送给客户? 无法从相同的器件型号识别它。

    我们必须确保购买哪款器件的确切器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    如果您输入 TPS61041DBVR、则在 TI store 中仅显示一个。 这是您购买的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们需要知道、购买哪一个?  

    18.5mg? 还是20.3mg? 如何区分? 这两个器件是否随机发货?

    简而言之、这是客户从 Arrow 购买的 TPS61041DBVR、然后他们需要该器件的材料成分。

    确切的值是多少? 我们能否通过 TI 站点的信息加以区分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    好的。 有您的含义。

    如果您可以提供包装箱的标签、我们可以搜索其制造位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的支持。

    我想我们已经获得了您的意义。

    您可以关闭此案例。

    谢谢。

    青色