This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如何将 TPS23861固定在802.3af(15W)MODE?

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898370/tps23861-how-to-fix-tps23861-in-802-3af-15w-mode

器件型号:TPS23861

由于 PCB 空间 限制,我们只能使用  符合802.3af 标准的以太网变压器、 如何将 TPS23861固定在802.3af(15W)模式?

是否有一种硬件方法(如引脚搭接)来修复它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    遗憾的是、TPS23861必须由微控制器驱动才能实现15W 的功率、并且无法通过自动模式实现。 与 TPS23861配合使用的唯一方法是、如果您知道终端用户将始终连接到1类 PD。