This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:请告诉我电源序列。

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895902/tlv700-please-tell-me-about-the-power-sequence

器件型号:TLV700
我使用 TLV70033DDCR。 
我解释使用方法。

我将5V 电压连接到输入引脚、并将1uF 陶瓷电容器连接到输出引脚。
我尚未连接负载。
当5V 导通时、电压逐渐增加。
当它达到大约2V 时、TLV70033 DCR 的输出突然上升并跟随那里的5V 电压。

为什么输出不是线性的?
我不知道他突然起来的原因。

请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入电压达到2V 之前、输出电压似乎很低、然后输出迅速上升。
    如果是、这是该器件的预期运行。

    该器件的 UVLO 典型值为1.9V。
    因此、在输入电源达到大约1.9V 之前、输出不会打开。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我知道。