This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:学习周期的典型过程

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421-G1, BQ28Z610, BQ78Z100, BQ27421EVM-G1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894512/bq27421evm-g1a-typical-procedure-for-the-learning-cycle

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他部件:BQ27421-G1BQ28Z610BQ78Z100、BQSTUDIO

我使用的是嵌入在我们锂聚合物电池驱动系统中的 bq27421-G1、并使用 bq27421-G1A 的 EVM 评估学习周期、因此我正在搜索应用手册、其中介绍了学习周期的充电/休息/放电操作的正确过程。

在本论坛中的某些帖子中、bq28z610/bq78z100的 slua777.pdf 似乎详细描述了过程。

问题1)我是否也可以参考 bq27421的应用手册?

电池容量:260mAh (最高300mAh)

完全充电电压:4.15V (具有4.2V CV 模式)

锁定电压下:3.1V (锂聚合物电池将自动锁定放电流)

系统可用电池电压范围:3.3至4.15V

放电电流:通常为50mA,峰值2C 放电(约500mA)

我遇到的一个问题是、如果电池电压达到3.1V、电池将自动锁定放电电流。

因此、使用 bq27421EVM-G1A 时、由于目前我不打算在倾斜周期评估时禁用电池放电、因此我无法在不丢失 bq27421中学习状态的情况下持续运行学习周期。

问题2)是否有任何想法可以防止 bq27421EVN 忘记学习信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:基本过程是相同的。 主要区别在于一些监测命令。 bq27421始终使能、因此无需发送 IT Enable 命令。

    配置监测计(在配置更新模式下)、将更新状态设置为0x03 (这将为学习周期准备内部滤波器)并发出 SOFT_RESET 命令、而不是发送 RESET 命令。

    然后按照充电/放松/放电/放松说明进行操作。

    2:监测计应始终通电(除非电池电压降至2.45V 以下、这对于电池或监测计已断开连接是灾难性事件)。 除非绝对必要、否则请勿重置仪表或对其进行下电上电。 在上电复位后,只配置监测计一次(检查 ITPOR 位,*仅*配置监测计是否设置了该位,否则不要配置或复位监测计)。 这样测量仪表就会记住所有学习到的数据。 如果您的系统将定期断开监测计的电源、请定期读取状态和 Ra 数据类别(取决于系统从电池断开监测计的频率)、并在 ITPOR = 1时恢复这些类别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    我成功完成了学习周期、并设置了 QAM_UP 和 RES_UP。

    但是、在倾斜完成后、我想在"Golden Image"选项卡中创建 Golden Image 文件、bqStudio 报告错误、说"在编程前关闭 SBS 扫描..." 屏幕左下角。 那么、接下来我应该怎么做呢?
    我停止了"Registers"选项卡和"Data Graph"选项卡中的日志记录、并向 bq27421发送了'unsequat'命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下面的一篇文章中找到了一些提示来解决我的问题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/875834/3242665?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=golden%2520image%2520%2520rup_dis#3242665

    首先、正如本文中所写的那样、我关闭了数据存储器窗口、但没有帮助解决问题、接下来关闭了除"黄金映像"和"寄存器"之外的所有选项卡、没有帮助解决问题。
    最后我关闭了"Registers"选项卡、然后我可以生成黄金映像。

    如果可能、当 TI 修改/更新应用程序时会出现一个问题、而不是显示错误消息"关闭 SBS 扫描..." ,请显示消息“在制作黄金映像之前关闭注册选项卡”。  这将帮助使用此应用程序的任何人


    谢谢、