This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:无法创建设计-输入似乎合理。

Guru**** 2511535 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894403/webench-tools-tlv61046a-design-cannot-be-created---inputs-seem-reasonable

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TLV61048

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我希望使用带 TLV61046A 的 WebBench 来检查我的设计。 设计基本可行、但我遇到了一些热问题。

我对 webench 的输入是:

VIN = 4.0V - 5.5V

Vout = 12V

Iout = 0.3A

温度= 30C

所有这些参数都应处于器件功能范围内(即负载开关最大值= 0.68A)、但 WebBench 指出器件不适用于这些输入。

是否有人愿意确认?

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stomp、

    器件无法支持如此高的电流。 0.68A 是输入电感器峰值电流、而不是输出电流。 对于升压转换器、输入电流可能远高于输出电流。

    我建议将 TLV61048用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!