This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060反极性保护

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893782/lm5060-q1-lm5060-reverse-polarity-protection

器件型号:LM5060-Q1

大家好、  

对于 LM5060-Q1数据表图39 (具有反极性保护功能和二极管以实现 OUT 引脚保护的应用)、当存在反极性电源时、UVLO/OVP 将处于负电压。 这将违反 ABS 额定值(-0.3V)。 这会损坏 IC 吗?

为了防止在故障条件下缓慢关断、添加了 D5以绕过限流电阻器 R1。(图39下方数据表中的字)

这里的 D5应该是 D4、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    外部电阻器 R5、R6将限制电流、从而避免对 IC 造成任何损坏。

    感谢您在 D5上的提及。 正确、它应该是 R1上的 D4

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    在反极性保护应用中、CAN OVP、UVLO 和 nPGD 引脚提供安全保护的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 OVP、UVLO 和 nPGD 引脚可安全地提供高达2mA~3mA 的电流。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。