This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:结温的功率计算

Guru**** 2511535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893817/lmr23630-power-calculation-for-junction-temperature

器件型号:LMR23630

大家好、

我想问简单的结温计算、我使用了器件 LMR23630-Q1 (12引脚)。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr23630-q1.pdf

Vin=12、Vout=5、Iout=3A、Ta=25.5

结温公式为"Tj=Ta+RjC*POWER"

TJ=25.5 + 16.3 *功率、 在此计算中、如何计算功率?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    请在 Webench 中对您的电路进行仿真、它将输出功率损耗和热性能信息。

    B R
    Andy