This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:如何使用 TPS92515HV 驱动电源模块

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943164/tps92515hvevm-749-how-to-use-tps92515hv-to-driver-the-power-module

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV

你(们)好,先生

我想使用 TPS92515HV 驱动 LED 模块

请帮帮我。 直流24V/0.72w

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 LED 驱动模块、它是另一个驱动 LED 的 LED 驱动器吗?  这是什么图片?  我查看了该部件中的内容、仅查看了 LED 和电阻器、或者是否有电流调节器?  请注意、您无法使用电流调节器驱动电流调节器。  如果它只是 LED 或 LED 以及一个电阻器、则是可能的。  这看起来需要24V 电源。

    此致、