This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:"脱机支持请求"

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942951/tps61252-offline-support-request

器件型号:TPS61252

在 TPS 61252的 SW 引脚上观察到大约-1V、Δ 20ns 的下冲。

绝对最大额定值下的-0.3V 额定值被视为直流额定值、但我想直接与您联系、看看是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    您不必担心 SW 引脚上的这种瞬态下冲、因为这是正常的开关行为。

    只要布局足够好、我们就不会看到任何器件因负过冲而出现故障。

    本应用手册可能有助于您了解:www.ti.com/.../slva494a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的快速回复。

    Slva 494a 描述了 TPS62xxx 同步反向转换器、我是否应该假设 TPS 61252是相同的?

    此致、

    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    是的。 这是所有降压和升压转换器的正常行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    我知道。

    感谢您的回答。

    此致、

    Masaki