This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:输出噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937604/tlv62585-output-noise

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件: TPS62826

您好、先生、

据我所知,L 值应更改为较大的值,但结果显示更改为较小的值是正确的。

可以给我一些建议吗?
如果您的想法与我的测试结果相同,请告诉我基础知识。

如果电感器1U 变为0.47u、请告知我们是否存在任何风险。

测试目的:

低输入电压(3.036V)
更改 L1 & C3,然后测试输出 Vp-p,目标值低于156mV。
但我们发现0.47uH 的效果比2.2uH 好,结果与我所知不同。

在 TLV62585的电流模式下、电感器值减小、输出纹波能否降低?

如果您的想法与我的测试结果相同,请告诉我基础知识。

如果您的想法与我的测试结果不同,可能我需要做额外的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您提供的数据! 您对以下问题的评论可以让您更好地理解。

    测量输出纹波的最小值与最大值是否相当令人困惑? 因为在电感较高的情况下、瞬态不会很好。 您是否在同一个原理图和 EVM 上进行了测量? 您可以共享波形吗?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    谢谢您的回复、我知道一定要看高峰。

    在 TLV62585的电流模式下、电感器值减小、输出纹波能否降低? <=我会这样混淆、这是正确的吗?

    我们在相同的原理图和 EVM 板上进行测量、请稍等片刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvv、

    由于客户已经在主板上执行了测试结果、因此认为在 EVB 中具有相同的结果。

    如果将 L 从1U 更改为0.47uH、它是否能够真正减少输出纹波。

    如果您对将1U 更改为0.47u 有任何顾虑、请帮助您评论此设计是否存在风险。

    您能帮您具体解释一下吗?

    因为规范建议了该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我现在将接管您的查询。

    客户观察到电感器从1.0uH 更改为0.47uH 时纹波电压降低的情况是正确的。 在 PFM 模式下、该器件以峰值电流控制运行、并使用0.47uH 电感器、其中 Ton (导通时间)几乎只有1.0uH 电感器的一半。 因此、为输出电容器充电的时间也减少到一半(L = 0.47uH)。 为了补偿输出电容器的充电时间并保持输出调节、开关频率将增加、从而降低输出纹波。 请参阅下图以供参考。

    关于使用0.47uH 电感器的问题、客户需要验证环路稳定性 (相位裕度应大于45度)。 以及它是否满足这些要求(例如瞬态负载等)。 由于该电感器未经验证和表征、因此客户有责任确保它在该应用中正常工作。

    您还可以推荐 TPS62826、它在 PFM 下提供更好的纹波电压、并且还使用0.47uH 电感器。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复、让我们了解这一技术知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    抱歉~客户下面有一些问题、希望了解。

    1. 重负载 PWM 模式的定义是什么。(>??  mA)  ,  轻负载 PFM 模式的定义。(<??? mA)?
    2. 正如您所说,将1.0uH 更改为0.47uH 是正确的,以减少纹波,这是否意味着无论它在 PWM 模式和 PFM 模式下工作什么?
    3. 从数据表的角度来看,L 可以是0.47/1/2.2uH,这意味着 TI 保证这些 L 值可以在正常的用户应用程序中工作,不是吗?  为什么 TI 认为我们有责任确保它在我们的应用中正常工作? 有任何疑虑?
    4. 除了输出电流因子之外,TI 建议修改 L 值的应用是什么? (据我所知,由于考虑频率响应截止点,客户将更改 L)

    您能让我们再了解一下、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    请参阅下面突出显示的注释。

    1. 重负载 PWM 模式的定义是什么。(>??  ma) -->电感器处于 CCM 模式,  轻负载 PFM 模式的定义是什么。(<? mA)? -->电感器处于 DCM 模式
    2. 正如您所说,将1.0uH 更改为0.47uH 是正确的,以减少纹波,这是否意味着无论它在 PWM 模式和 PFM 模式下工作什么? -->较低的纹波仅适用于电感为0.47uH 的 PFM 模式。
    3. 从数据表的角度来看,L 可以是0.47/1/2.2uH,这意味着 TI 保证这些 L 值可以在正常的用户应用程序中工作,不是吗?  -->只有1.0uH 电感器被表征和验证。 如果客户打算使用0.47uH 或2.2uH、则他们有责任在其应用中进行验证。 为什么 TI 认为我们有责任确保它在我们的应用中正常工作? 有任何疑虑? -->完整的设计和工作台验证仅在1.0uH 时进行,因为该值应适合大多数应用。
    4. 除了输出电流因子之外,TI 建议修改 L 值的应用是什么? (据我所知,由于考虑频率响应截止点,客户将更改 L)。 -->如前所述,客户需要检查环路稳定性(PM => 45度)和瞬态响应。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。  如果您仍对此设备有疑问、请随时发表您的评论/问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户希望能够了解以下问题、并再次从您那里学习、感谢您的大力帮助。

    1. 请参考 Lx (在 L 之前的 TLV62585输出)波形 I 测得。
    2. 在轻负载条件 下,它似乎在 PFM 模式下运行,对吧?
    3. 在重负载下,它似乎会快速切换 PWM/PFM 模式。 (数据表还描述了在重负载下它将更改为 PWM 模式)
    4. 在 PWM 模式下,当我们将 L 更改为0.47uH 时,为什么输出瞬态 Vp-p 也会降低?您能更详细地描述一下吗? 或拥有任何相关的应用手册。谢谢。  

    轻负载:

    重负载:

    放大:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    1. 请参考 Lx ( 在 L 之前的 TLV62585输出)波形 I 测得。
    2. 在轻负载条件 下,它似乎在 PFM 模式下运行,对吧? ->正确。
    3. 在重负载下,它似乎会快速切换 PWM/PFM 模式。 (数据表还描述了在重负载下它将更改为 PWM 模式)->当负载电流处于 PFM 和 PWM 模式之间的边界时、器件预计将在 PFM/PWM 之间运行。 但是、一旦负载进一步增加、它将是纯 PWM 模式运行。 下面的负载条件是什么?

    4.在 PWM 模式下,当我们将 L 更改为0.47uH 时,为什么输出瞬态 Vp-p 也会降低?您能更详细地描述一下吗? 或拥有任何相关的应用手册。谢谢。  -->在瞬态负载期间 L = 0.47uH 时,是否意味着 Vp-p 降低? 是的、这也是意料之中的、因为环路响应更快、电感值更低(由于压摆率更快、电感器电流将能够更快地达到所需的负载电流)、从而降低阶跃负载期间的压降。 没有专用的应用手册 来描述此行为。

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我在上一篇帖子上的查询是否有更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您是否仍有其他疑问? 如果没有、我将关闭该线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel