请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 大家好
我有一个降压转换器 LMR23630
V IN:24V
输出电压3V3 FB 电路:51k/22.1k/47pF
I 输出: 30mA - 500mA
C IN ~10uF
升:6.8 μ H
输出电流为30uF
电路在稳定状态下工作正常。
如果输入电压反弹(使用"不良"继电器触点打开)、则问题在于打开。 芯片被越来越多或更少的惊人的冲击击打了!
有没有关于如何阻止芯片爆炸的想法?