请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL5001 主题中讨论的其他器件: LM3478
您好!
我一直在寻找一款控制 PWM 的器件作为控制器、TL5001似乎非常适合我的需求。
但是、在新设计中、拉取具有1994发布日期(以及旧的 TI 格式)的数据表是一个令人不安的考虑因素。
您能否提供有关此器件长期支持的一些见解?
或者...是否有我只是找不到的继任者或类似的部分? 并不是真的在寻找具有很多模式的昂贵转换器。
我需要足够简单、才能确保 PWM 在接近0-100%、非常宽泛的工业输入范围以及介于10到100 kHz 范围内的全频率控制范围内运行。
谢谢
格伦