This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023EVM-052:轻负载运行

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940622/tps61023evm-052-light-load-operation

器件型号:TPS61023EVM-052
主题中讨论的其他器件:TPS61023

大家好、团队、

 

客户使用我们的 EVM 在以下条件下测试 TPS61023

 

输入电压:2.7V

输出电压:3.293V

R3 = 680k Ω、R4 = 150k Ω(在 EVM 中)

 

输出电压:3.41V       输出电流= 0mA

输出电压:3.38V       输出电流= 100mA

输出电压:3.36V       输出电流= 200mA

输出电压:3.32V       输出电流= 300mA

输出电压:3.31V       输出电流= 400mA

输出电压:3.32V       输出电流= 500mA

 

如上所述、在大于300mA 的电流下、输出电压稳定、但 Vout 在小于200mA 的电流下存在较大变化。

我认为其中一个原因是 TPS61023会进入 PWM 模式、但我想知道存在较大变化的原因。

 

您还能建议进入 PFM 模式的阈值吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    TPS61023集成了带 PFM 的省电模式、可提高轻负载时的效率。 当负载电流减小时、误差放大器输出设置的电感器谷值电流不再调节输出电压。 当电感器谷值电流达到下限时、随着负载电流进一步降低、输出电压会超过设置电压。 当 FB 电压达到 PFM 基准电压时、TPS61023进入省电模式。

    当电感器电流不再是长 CCM 模式时、可以通过一种简单的方法来计算进入 PFM 模式的阈值。

    在 PFM 模式下、基准电压从0.595V (PWM 模式)上升至0.601V、因此输出电压通常比 PWM 模式输出电压高1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     

    为什么在无负载和 Iout = 200mA 之间会出现输出电压变化?

    请问原因是什么?

     

    您提到了计算进入 PFM 模式阈值的方法,但这意味着 TPS61023没有进入 PFM 模式的阈值规格?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    在 PFM 模式下、基准电压为601mV。 在 PWM 模式下、基准电压为595mV。  

    进入 PFM 模式的阈值是 FB 电压达到 PFM 基准电压、电感器谷值电流达到下限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     

    我理解您的意思、但您能否更详细地告诉我们、为什么输出电压变化在 Iout = 0mA 和 Iout = 200mA 之间、即使 FB 的基准电压在典型值601mV 时相同?

    输出电压:3.41V       输出电流= 0mA

    输出电压:3.38V       输出电流= 100mA

    输出电压:3.36V       输出电流= 200mA

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请问您是如何测量输出电压的? 您是否测量 Vout_sense 引脚、因为电源线也具有压降。