This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:TPS51216 PGOOD 骤降问题

Guru**** 2503925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961232/tps51216-tps51216-pgood-sag-issue

器件型号:TPS51216

大家好、

我的客户使用的是 TPS51216、在 PGOOD (使用200k、100k 或10k 上拉电阻器)上存在骤降问题当 VDDQ 和 VTT 正常时、您在这里有什么想法可以实现吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您能否让客户移除 PGOOD 上的所有其他连接、只需保持与 TPS51216的连接并上拉电压即可查看此问题是否仍然存在?

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    问题仍然存在。 骤降大约为1ms、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    您有一些更新吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我们仍在审查这一点。 很快就会回来。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    从原理图中、我们看不到任何可能导致 PGOOD 骤降的东西。 您能在下面提供更多信息吗?

    1.故障率是多少? 客户是否在每块电路板上都看到此问题?

    2.在上面的波形中、客户是否断开了 PGOOD 上除上拉和 TPS51216连接之外的所有其他连接?

    3.您能否让客户在 PGOOD 骤降期间提供放大的 VTTSNS、VDDQSNS 和 VTTREF 波形? 获得适当的垂直刻度将会更有帮助、这样我们就可以看到这些波形上是否存在毛刺脉冲。

    4.在进行上述调试后,我们可以要求客户进行 A-B-A 交换,以查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    我已向您发送一封电子邮件、以讨论此问题并消除此威胁。

    非常感谢。