This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:LM27402 CS+和 CS-将分流电阻器实施到、而不是电感器 DCR

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962826/lm27402-lm27402-cs-and-cs--implement-shunt-resistor-to-instead-of-inductor-dcr

器件型号:LM27402

您好、支持团队  

我的客户希望使用外部分流电阻器代替电感器 DCR 来实现过流保护、原因是布局灵活 且更加精确  

应用如下所示、  

如果答案是肯定的、  

 R301为1m Ω、OCP 设置为37.5A、如何设置 R132、R133、C126

非常感谢