This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644EVM:在导通模式下、VLED 不接近于 Vin。

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961868/lm3644evm-in-pass-mode-vled-is-not-close-to-vin

器件型号:LM3644EVM
主题中讨论的其他器件:LM3644

主席先生,

我的客户使用 LM3644 EVM 并尝试获取300mA LED 电流。 但它仅获得240mA。

系统条件:

pass 模式

输入电压为4.4V

-BRC=24 (292mA)

根据下面的波形、ILED 仅为241mA。

通道1:VLED1

通道2:输入电压

CH3:ILED

如果将 LED 电流设置更改为240mA、看起来正常。

这意味着最大 LED 电流仅为240mA、VLED 最大值仅为3.7V?

在数据表中、VLED 应非常接近 Vin、对吧? 或者电流源上存在最小压降? 我应该错过什么?

在导通模式下、(VIN−ILED×RPMOS)和 LED 上的电压之间的差异会在电流源上下降。

顺便说一下、如果使用正常模式、LED 电流看起来正常。 由于它们只需要100us 的准时时间、因此升压速度对它们来说太慢。

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      您是否还可以添加"Vsw"波形? 我们可以使用"Vsw"引脚来判断工作模式、还可以在测试期间读取寄存器0x0A 吗?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请检查下面的波形。 电流设置为280mA (BCR#23)。

    寄存器0x0A 全为0。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

       是的、它在"通过"模式下工作、并且不会触发任何故障。 您能否使用较低的电源电压并将"升压模式"更改为"正常"(Reg0x07位2)? 您的寄存器值0x07现在是什么?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我之前尝试过这种方法。 LED 电流工作正常。 但我的客户只想打开 LED 100us。 但升压模式需要~200us 才能获得正确的电流。 因此、他们无法使用它。

    它们仅使用具有通流模式的4.2V 输入、但希望获得300mA 的电流。 LED 电压不接近 Vin。 ASIC 中似乎存在电压。

    有什么想法吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      在导通模式下、输出电流仅受电源电压和输出电压(内部电流源的压降)的限制、因为它不会切换、也不会向故障寄存器报告。 由于在这种情况下无法获得目标电流、因此内部电流源肯定没有足够的余量电压来限制输出电流。  

       唯一的解决方案是增加电源电压或使用正向电压较低的 LED。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我认为我发现了这个问题。 输入电压下降了一点(~0.6V)。 因此、这就是缺少压降的原因。

    感谢您的支持。

    BR、

    弗兰克