This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于直流输入电压

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961421/bq24610-about-dc-input-voltage

器件型号:BQ24610

尊敬的专家:我使用 bq24610为3节锂离子电池充电。 锂离子电池的完整充电电压为12V。 如果我 选择 DC24V 或 DC 18V 适配器作为 VCC 输入、 将会产生什么影响(例如更多热量或

更低的效率)?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      导通损耗取决于占空比、因为占空比越高、输入电流越大、输入 RBFET 上的损耗就越大。 输入电压越高、开关损耗就越大、因此需要进行权衡。 您可以根据您的系统配置、根据 数据表10.2.1.2.4功率 MOSFET 选择部分中给出的公式进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:除了效率之外、DC24V 适配器可以安全地为3节串联锂离子电池充电( 锂离子电池的完全充电电压为12V)。 我担心它会损坏 bq24610或 NMOS。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      是的、它是完全安全的。 不确定您认为损坏可能在哪里形成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar、感谢您的回复。 此致。