This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215设计评论

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962267/tps568215-tps568215-design-review

器件型号:TPS568215

大家好、

        您能不能回顾一下我的 TPS568215电路设计、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      请确保 AGND 和 PGND 在单个位置短接。 最好在原理图中使用网带来展示这一点。

    上面原理图中的 PTP5是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

            PTP5意味着在一个地方短接、我将检查 AGND 和 PGND、感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.建议再添加两个10uF 输入电容。 由于输入为12V、因此输入电容器的直流电压为16V、我们需要考虑有效输入电容器值。

    2.对于 FB 电阻器、为了提高极轻负载时的效率、请考虑使用高阻值电阻器、太高的电阻将更容易受到噪声的影响。 因此建议将 R1+R2值设置为10K、将 PR72设置为73.4K。

    3.推荐 PC100焊接。

    4.已检查所选电感器 IDC 或 Isat 是否仅为5A。 而我们的 TPS568215设置为 ILIM-1、最小值为6A。 因此、建议使用 IDC 和 Isat 均高于8.15A 的电感器。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    是否可以将 PC25.26从10uF 修改为22uF 而不是添加两个10uF 电容器?

    2.我将修改这些电阻器。

      PC100的功能是什么?

    电感器 IRMS=8A/Isat=14A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.还可以。

    这个电容是前馈电容 、这是提高电源稳定性和带宽的常用方法。 以下链接是前馈电路的应用手册、供参考。

    www.ti.com/.../slva466a.pdf

    4.从所示的 SCH 中、我检查了 IDC 或 Isat 是否仅为5A。  如果电感器 IRMS=8A/Isat=14A、则无需更改。

    谢谢、

    Lishuang