This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:鉴定测试的电气工作条件

Guru**** 2508065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906606/tlv62090-electrical-operating-conditions-for-qualification-testing

器件型号:TLV62090

您好!

在测试以下器件的资质认证摘要时,您是否可以提供电气工作条件? (输入电压、输出电压、输出电流...)

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将与团队进行核实、并在明天回来处理此事。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 HTOL 测试、Vin 被设定为最大建议值(对于这个器件为5.5V)。

    并选择 Iout、以便结温达到150°C。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢你的答复。

    请告诉我在器件的满载条件下选择了多少 Iout?
    此致、
    JH

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有权访问此信息的团队成员今天正在休假。

    我将在下周早些时候向您提供反馈。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、有关资质认证测试的文档并不完全清楚。

    负责此工作的团队成员在下周之前不在办公室。

    遗憾的是、我将在下周尽早向您提供最新信息。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Davor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我期待着下周早些时候收到答复。

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    是否有更新? 我仍在等待您的回复。

    感谢你的帮助。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    遗憾的是,我仍然没有关于这一问题的最新情况可供分享。

    由于这一较旧的部分的文档不是完全清楚、因此应该对数据有更好了解的员工仍在休假至少几周。  

    因此、我不能承诺在接下来的几周内进行任何更新、但我正在尝试查看我团队中的其他人是否可以对您的问题提供最终答案。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们再次查看了文档、遗憾的是、我们无法得出所有运行条件的结论。

    我们知道 Iout 非常低(我们没有确切的值)、因此它产生的热量也非常低、而器件的温度为 Ta=Tj=150C。

    此外、该器件还在省电模式下运行、因此它会偶尔进行一次切换。

    很遗憾、我无法提供任何更详细的信息。

    此致、

    Davor