This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845A:反激变压器的初级电感

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909929/uc3845a-primary-inductance-of-flyback-transformer

器件型号:UC3845A

你(们)好。

在各种应用手册中、我介绍了2个公式、用于计算反激式变压器的初级电感。 这2个公式如下:

a) LP =(Vin min² x Dmax² x 效率)/  (2 x 频率 x Po)。  其中 Vin min =最小输入直流电压、Dmax =最大占空比、Po =输出功率、Freq =运行频率。

b) LP = Lsec (NP/NS)²、其中

  lsec =(Vo+VF)(1-Dmax)/(ΔIsec x 频率)。   其中 Vo =输出电压、Vf =输出二极管的压降、  

其中 ΔIsec =(IO x 0.3)/(1-Dmax)、  其中 IO 为输出电流

NP/NS =(Dmax)/(1-Dmax) x (Vin min)/(Vo = VF)

我的问题是,如果我应用第一个公式中给出的公式,我将得到一个 LP 的特定值,当我使用第二组公式推导 LP 时,我将得到一个截然不同的 LP 值(远高于第一个公式中得出的 LP 值)。

这使我感到困惑

请建议使用正确的公式来推导反激式变压器的 LP

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    有两个等式都源自基本操作方法。

    但是、在  ΔIsec =(IO x 0.3)/(1-Dmax)的地方  、IO 是输出电流、 我认为(1-Dmax)不合理、不是必需的。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。 让我举一个小示例来展示我的意思。

    让我们用以下详细信息计算反激式变压器的初级电感:-

    输入电压范围= 50VDC 至80VDC。   6安培时所需的输出= 12V。 因此、输出功率= 12 x 6 = 72瓦

    假设频率为50kHz、效率为75%。  考虑到 UC3845A、最大占空比= 0.45

    a)使用公式 、LP =(Vin min² x Dmax² x 效率)/  (2 x 频率 x Po)

    LP = 50² x 0.45² x 0.75 /(2 x 50 x 10³ x 72) = 52.7uH = 0.0527mH  … EQ 1

    b)使用第二组公式并采纳您的建议

    ΔIsec =(IO x 0.3)。 = 6 x 0.3 = 1.8

    Lsec =(Vo+VF)(1-Dmax)/(ΔIsec x Freq)= 12.7 x 0.55 / 1.8 x 50 x 10³)= 0.077mH

    NP/NS = (Dmax)/(1-Dmax) x (Vin min)/(Vo + VF)=(0.45/0.55) x (50/12.7)= 3.22

    Lsec (NP/NS)²= 0.077 x 3.22²= 0.798mH = 798uH … EQ 2.

    请注意这2个公式中 LP 的巨大差异

    那么,我们回到我的基本问题--使用哪个公式来计算 LP (反激式变压器的初级电感)?

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng 或其他任何人:

    正在等待您的回复

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么没有人回复?

    Teng -等待您的回复

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我确信计算器1适用于 CCM 反激式电感计算。

    但 我  没有找到您提到的计算器2。  下图显示了如何计算次级侧电流。

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢大家分享这些方程式。

    同样,您能否共享断续传导模式(DCM)的公式?

    此致

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您的参考。

    www.ti.com/.../slyu036