This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:外部时钟输入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961788/tps54240-external-clock-input

器件型号:TPS54240

我确认 TPS54240上的外部时钟电路、请让我确认下面两点;

・下面附上了电路图像、这没问题吗?

  我对 RT/CLK 引脚电压几乎不担心、10pF 耦合会发生负电压或不发生负电压。

・是否有几个 TPS54240使用一个时钟源、没问题? (例如、Clock⇒TPS54240的 RT/CLK×3)

在这种情况下、对于少数 TPS54240、是否有可能成为并联 RT 电阻器值和奇怪的开关频率?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    建议用于同步时钟的交流耦合电路可确保当时钟消失时、它会从 RT 引脚耦合时钟(高电平或低电平状态)、并允许 RT 电阻器控制频率。

    当交流时钟显示负电压时、4K 电阻器将限制任何电流、但是、可以在 RT/CLK 引脚与地之间放置一个小型肖特基二极管、以钳制任何负电压。

    是的、可以使用相同的时钟驱动多个器件。 每个器件都需要具有符合所需开关频率的正确 RT 电阻器。