This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:用于2节串联和9节并联

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960712/lm3402-use-in-2-series-and-9-parallel

器件型号:LM3402
主题中讨论的其他器件: TPS92200

您好的支持团队、

LM3402能否使用以下2个串联和9个并联的 LED?
它总共驱动18个。

- LM3402输入电压:8 ~ 36.5V
- LM3402调光%:占空比0~100 μ A、190Hz±20%、7V 或更低

- LED IF:55mA
- LED VF:2.85V

LED:Nichia、NFSW757GT-V3
www.nichia.co.jp/.../NFSW757GT-V3-E(5466)Rs030.pdf

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

       是的、 LM3402将是一个很好的解决方案、但我建议使用 TPS92200、这是一款性能更高且成本得到优化的新发布器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    感谢你的答复。

    TPS92200的 VIN (MAX)为30V、但感谢您提供新产品信息。

    此致、
    DIE-K